This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:使用系统命令行生成默认的 DDR 寄存器值。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1355190/processor-sdk-am64x-using-system-command-line-to-generate-default-ddr-registers-values

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、您能为我提供一个有关如何生成 DDR 配置的命令行吗?

我期待:如下所示的命令。  我有 SYCONFIG 1.2、并下载 Processor_DDR_Config_0.10.01.0000。

例如:

CD C:\ti\Processor_DDR_Config_0.10.01.0000\

C:\ti\sysconfig _1.20.0\sysconfig_cli.bat -s meta_data/product.json -d MSP432P401R source\.meta\DDRSS.syscfg.js  

您能帮助我完成命令吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM64x 中的自述文件 、了解有关如何使用已下载版本的 DDR 配置工具的说明

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James:
    我已下载该工具。   

    但我想使用命令行来构建。
    C:\ti\sysconfig _1.20.0\sysconfig_cli.bat -s meta_data/product.json -d MSP432P401R source\.meta\DDRSS.syscfg.js  

    您能帮我提供一个示例命令吗? 从自述文件来看、这并不是很明显。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能仅从命令行生成 DDR 配置。  您可以从命令行调用该工具、并使用 GUI 生成 DDR 配置。  为什么需要从命令行生成 DDR 配置?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我只想跟踪 javascript 如何影响 DDR 配置。  那么很好。 谢谢。 问题已重新隔离。