您好、TI 专家!
您能否告诉我、为了使 Windows 能够识别 USB 小工具驱动程序以便 从 j784S4 EVM 上的 SD 卡或 QSPI NOR 闪存等进行 u-boot 引导、需要额外设置或配置哪些内容?
我需要注意、这里描述了通过 USB0进行引导:
3.1.2. USB 器件固件升级(DFU)-适用于 J784s4的 Processor SDK Linux 文档
当 u-boot 最终在此 USB 引导模式下运行时、Windows 会识别 USB 小工具驱动程序 、并且 DFU-utlis 会正常工作(例如适用于 DFU 和 QSPI 或 eMMC)
但是、当从 SD 卡或 QSPI NOR 闪存引导相同的 SPL-Uboot 时、 无法识别 USB 小工具驱动程序、并且 DFU-utils 不像中所述的那样工作:
3.1.7. OSPI/QSPI -适用于 J784s4的 Processor SDK Linux 文档
U-boot 没有错误-看起来 USB 正常、但 Windows 无法识别它。
SW2 开关3和4已设置为 ON、例如。 但看起来 RBL USB 引导模式也适用于 SW2 3关闭和4关闭。 此处可能设置了正确的内容...但看起来像是在 RBL USB 模式 usb0路径设置正确的情况下。
我还尝试 在 A72和 R5 defconfigs 中设置 CONFIG_DFU_OVER_USB=y,而 不是帮助。
lates SPL/uboot 版本从 ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-09_01_00_06中使用。
此致
大柳什·加西奥罗夫斯基