This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:如何修改 BSP 文件

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1355270/am6548-how-to-modify-bsp-file

器件型号:AM6548

您好!  

我们使用 AM6548处理器开发定制电路板。 修改 BSP 文件以适应我们的硬件时、该过程是什么样的?

例如、我们希望将信号从 I2C 扩展器重新映射到 SoC 本身的 GPIO 引脚。

谢谢!

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请明确说明您所询问的 BSP 文件。 例如、Linux devicetree 文件? 还有其他问题吗?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    我们想知道如何修改 TI RTOS 库的 BSP 文件、

    谢谢!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这些产品、我们不再支持 TI RTOS。 如果您使用的是 PDK、则软件会按原样提供。 如果这是新开发、我们强烈建议评估 AM64系列等更新的器件、这些器件在适用于 MCU+ SDK 的免费 RTOS 和 A53上的 Linux 上具有更强大且受支持的产品。