This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:AM62x EVM 的 WiFi 不起作用(处理器 SDK Linux Yocto &Debian Bookworm)

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1356471/sk-am62-wifi-non-functional-for-am62x-evm-processor-sdk-linux-yocto-debian-bookworm

器件型号:SK-AM62

我正在寻找有关此问题的更新、其中 使用处理器 SDK 映像的 AM62x SK EVM 的 WiFi 无法正常运行(版本9.0+出现):

SK-AM62:SK-AM62 - Wifi 在6.1.y 内核上无法运行。 -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

AM625:WL1837MOD 未注册于 E2E-AM62X 版本:09.00.00.03 -处理器论坛-处理器- TI PROCESSOR-SDK-LINUX 支持论坛

根据我的测试, 最新的 Processor SDK Linux 版本 09.02.01.09也显示了这种行为(以及 Debian Bookworm)图像。 我看不到任何个人接入点(互联网)、并且 SK AM62 EVM 的接入点也不可见。

我还想知道是否有任何更新的程序来纠正 Yocto 和 Debian 版本的这个问题。 感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    此问题的原始原因是 DTS 未启用 wl18xx。 这一问题现已得到解决,所以你的体验似乎有所不同。 您能否进一步解释您正在尝试做什么?

    如果您在 Processor SDK 9.2上执行"ifconfig"、您看到任何 wlanX 接口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了清楚起见,我正在测试 PROCESSOR-SDK-LINUX - AM62X Yocto 和 Debian Bookworm 图像, 版本: 09.02.01.09

    运行后 ifconfig ,我只看到 wlan0 。 根据 TI Resource Explorer 上的安装指南:

    设置 WiFi (TI.com)

    我应该看到两个 wlan0 WLAN1 (分别为基站和接入点)。 对于 Linux 映像、Debian 和 Yocto、我从未看到 wlan1出现。 此外, 关于 wlan0配置,我没有看到 文件" wificfg "的引导目录中。 作为一项测试、我的确手动添加了它、但没有任何正面结果。

    简而言之,尽管按照设置指南一步一步,我显然遗漏了两个关键项目( WLAN1 和" wificfg "文件")、这 将允许我通过 wifi 访问板。 注意我已经能够运行演示应用、并通过有线 LAN 连接进行连接、因此电路板通常看起来"正常"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我认为我已经充分验证了我的硬件是否正常工作。 我将旧版本08.06.00.42映像加载到 SD 卡并启动了电路板。 wlan0和 wlan1都存在、我可以在 PC wifi 连接管理器上看到(并连接到)可用的接入点 我能够使用 AP 通过 Web 浏览器远程运行演示。 此外、 wificfg 文件存在于 SD 卡映像中、我在引导前进行了适当的修改。 总体而言、使用较旧的 V8图像的体验是我对较新的9.x 图像的预期。