This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:TIDL 9.2上支持 VIT-B/S

Guru**** 1555290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1354541/am68a-vit-b-s-support-on-tidl-9-2

器件型号:AM68A

TIDL 9.1和9.2支持变压器模型、并以 DeiT 和 dEtr 为例。 VIT-S/B 是否有任何支持,这些模型应该有什么延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期、我们团队的一半员工目前不在办公室。 请预计回复会有1~2 μ s 的延迟。

    很抱歉耽误你的时间,感谢你的耐心。

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仅使用基于 Timm 的库对 Deit 和 dEtr 模型进行了端到端验证。

    我们支持 专用于 SWIN 的不同变压器模块、例如注意力、补丁启用等以及窗口移动和补丁合并。

    我建议在这里认真做 TI 的变压器支持: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/09_02_06_00/docs/tidl_fsg_vtfr.md

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有打算 Vit ? dEtr 的延迟是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    有没有任何意图 Vit ?

    您可以在此处找到我们的变压器型号支持路线图: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/09_02_06_00/docs/tidl_fsg_vtfr.md

    和 dEtr 的延迟是多少?

    你是说基准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是基准吗?  [/报价]

    是的、我想知道我应该在实时系统(典型的推理时间)中期望哪些 fps、并且、由于量化而导致的准确度下降也会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尚不在公有领域提供变压器模型基准。

    根据我的内部协调团队正在进行的相关工作、很快就会公开发布。

    谢谢