This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:是否分别针对 CPSW2g 和 CPSW5g 上的 DRA821U 提供了更详细的性能测试报告?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1356213/dra821u-is-there-a-more-detail-performance-test-report-for-dra821u-on-cpsw2g-and-cpsw5g-respectively

器件型号:DRA821U

尊敬的先生:  

然后阅读包含以太网性能指南的软件版本说明。  

该文章涵盖某些测试案例、客户要求提供有关 CPSW2G 和 CPSW5G 本机模式以及虚拟模式下 CPSW5G 的更多详细信息。   

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j7200/08_00_00_05/exports/docs/j7200/devices/J7200/linux/vm.html#cpsw5g-cpsw9g-virtual-Ethernet-driver Release_Specific_Performance_Guide

CPSW2G:

2.2.1.1.2.1. CPSW/CPSW2g/CPSW3g 以太网驱动程序  

包含 TCP 和 UDP 测试用例和性能数字。 但是、对于本机模式下的 CPSW5G、没有相同的性能指南。

CPSW5G 本机模式是否有类似的测试结果?  

CPSW5G:

只有虚拟以太网驱动程序并且只用于 TCP 双向吞吐量。  

UDP 是否有任何测试结果或不适用?  

2.2.1.1.2.2. CPSW5g/CPSW9g 虚拟以太网驱动程序

  • CPSW5g:J7200
  • CPSW9g:J721e

TCP 双向吞吐量

使用的命令

J7200-EVM:吞吐量(Mbit/s)

J7200-EVM:CPU 负载%(LOCAL_CPU_UTIL)

Netperf -H 192.168.1.1 -j -c -C -l 60 -t tcp_stream;Netperf -H 192.168.1.1 -j -c -C -l 60 -t tcp_maerts

1789.37

68.46

表:  CPSW9g 虚拟以太网驱动程序- TCP 双向吞吐量

BR、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Eric Ding 说:
    CPSW5G 本机模式是否有类似的测试结果?  [/报价]

    目前、我们还没有测试原生 CPSW5G 驱动程序。

    但是、CPSW2G 和 CPSW5G 的驱动程序完全相同。 此外、对于 EVM 上的链路、硬件速度不受限制。 因此、原生 CPSW5G 的结果将与原生 CPSW2G 类似。

    此致、
    坦迈