您好!
内核 mcu1_0 SDK:8.6.1.3
j721s2上有32个 CAN 发送邮箱。 现在我们想在填充邮箱前确定邮箱是忙还是空闲。 但是、在读取相关代码和寄存器后、我不确定使用哪个寄存器或功能接口来读取邮箱的状态。 SDK 中是否有任何功能接口可以读取发送邮箱的状态? 或者、请告诉我使用哪个寄存器来读取邮箱状态。 谢谢!
我在调用 can_write 函数之前和之后尝试了 MCAN_TXBAR 寄存器、但发现读出的值全部为0。
此外、我在写入1后立即读取 MCAN_TXBAR 寄存器、发现读出的值也为0。 我不确定这是否是因为邮箱此时已空闲、所以我需要确定如何获得邮箱状态


此致,
宾县