This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:SDK9.2中是否支持 USB-MSC 引导?

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1355059/am625-is-usb-msc-boot-supported-in-sdk9-2

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:AM62P

提供用于 USB msc 启动的配置文件 am62x_evm_r5_usbmsc_defconfig、但 SDK9.1软件构建表中仍不支持。

am62a 和 am62p、甚至 am65x 也具有此类 defconfig。 但 AM64x 无

状态是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家不在办公室。 请在下周前回复。

    谢谢。

    安舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    否、AM62x SDK9.2 U-Boot 不支持 USB MSC 引导。 我们目前正在最终确定时间表、以便在 SDK 10.x 中为 AM62x 启用 USB MSC 引导支持。