This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6415:使用 XDS510 USB 仿真器进行 TMS320C6415编程...

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6415

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1354782/tms320c6415-tms320c6415-programming-with-xds510-usb-emulator

器件型号:TMS320C6415

你(们)好。

我是来自韩国的 Jongwoo。

请... 您的帮助...

我将 TMS320C6415 DSP 器件用于大规模产品。

我使用 XDS510 USB 仿真器通过 CCS3.1版本进行闪存编程。

但是... 它被打破了。

TI 不再生产 XDS510。 所以我不买新的。

请告诉我应该购买哪种仿真器进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否仍希望使用 CCS 3.1? 如果是、我认为您将只使用 XDS560v1类调试探针(在支持方面也已弃用、但仍可用于销售)。

    如果您正在考虑更新 CCS 版本、则可选择 XDS560v2。 我认为 XDS100v2/v3可能也能正常工作、但它可能无法"官方"支持 C64x。

    我建议升级到更高的 CCS 版本并使用 XDS560v2。

    谢谢