This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:IPC 基础设施是否符合 QNX 安全标准?

Guru**** 1570075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1355717/tda4vm-is-the-ipc-infrastructrue-in-qnx-safety-qualified

器件型号:TDA4VM

我们的理解是、QNX SDK 中有一个称为 tiipc-mgr 的 QNX 资源管理器和一个相应的 tiipc-usr 用户区库、可用于从协处理器获取数据。 这些软件组件的当前安全状态是什么。  是否有可用的安全认证版本? 在3年前提出的一个相关问题的答案中,我可以看到,在这个方向上有一些计划。

期待您的答复。

此致

迪潘卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Deepankar、您好!

    PSDK QNX 在最新的9.2版本中提供了 IPC 组件、符合 TI 基准质量标准。

    在未来的 SDK 中对这些组件进行安全评估的计划。 根据最新信息、此版本面向10.2版本。

    谢谢。