This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:EEPROM 测试失败

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1355263/am6548-eeprom-test-failed

器件型号:AM6548

我们将通过 AM6548使用定制设计。 我们正在对 IDK 评估套件附带的诊断 SD 卡运行默认测试:


* EEPROM 测试*

CP 板:
测试失败
EEPROM 测试失败
已完成运行 àíp、结果失败!

根据该页面: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_board.html#diagnostic-applications

应使用电路板信息对它正在测试的 EEPROM 进行预编程、在没有任何信息的情况下、它将无法通过测试。

我的问题是、这些假设是否有效、如果是、我们如何对 EEPROM 进行编程以包含电路板信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我的问题是、这些假设是否有效、如果有效、我们如何对 EEPROM 进行编程以包含电路板信息?

    您想用 EEPROM 做什么? 大多数定制设计都没有 EEPROM 来优化 BOM/成本、因为大多数特定于电路板的定制通过板移植 U-Boot 来完成。 一个潜在的用例可能是存储额外的 MAC 地址或其他项目。 这实际上完全取决于您的应用。

    此致、Andreas