This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:未创建 RPMSG /dev/rpmsg *

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1355417/am5728-rpmsg-dev-rpmsg-is-not-created

器件型号:AM5728

我想使用 RPMSG

我正在使用样片 SD 卡,并且正在执行:

echo 58820000.IPU >/sys/bus/platform/drivers/omap-rproc/bind

应用程序确实会启动,但在任何情况下都不会创建/dev/rpmsg,DSP 示例也是如此

root@am57xx-EVM:~# echo 58820000.IPU >/sys/bus/platform/drivers/omap-rproc/bind
[ 425.296905] OMAP-rproc 58820000.IPU:分配保留内存节点 ipu1内存@9d000000
[425.305053] remoteproc remoteproce0:58820000.ipu 可用
[425.317840] remoteproc remoteproc0:启动58820000.ipu
[ 425.323547] remoteproc remoteproc0:启动固件映像 dra7-ipu1-fw.xem4、大小4969792
[ 425.332061] OMAP-iommu 58882000.MMU:58882000.MMU:版本2.1
root@am57xx-evm:~#[425.343139] remoteproce0#vdev0buffer:已分配保留内存节点 ipu1-memory@9d000000
[ 425.35439] virtio_rpmsg_BUS virtio0: rpmsg host is online
[425.359954] remoteproc0#vdev0buffer:已注册 virtio0 (类型7)
[425.366088] remoteproc remoteproce0:远程处理器58820000.ipu 现已启动
[ 425.373718] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x32
[ 425.381622] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x33
[ 425.389526] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
[ 425.396545] virtio_rpmsg_BUS virtio0:正在创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65

请协助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊兰、您好!

    这里使用的是哪个 SDK 版本?  

    此外、您能否解释一下这里的目标是什么? 远程核心映像加载是否正确? 您能否使用"dmesg"共享完整的内核日志?

    谢谢。