This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:AM64x tiboot3.bin 无需加密即可重新编译

Guru**** 2546470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1355315/processor-sdk-am64x-am64x-tiboot3-bin-rebuild-without-encryption

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

您好!

我使用 AM64x RTOS SDK 09.01。

它附带了预编译 tiboot3.bin、它实际上是 sbl_null.release.hs_fs.tiimage。

构建步骤包括 -

$(BOOTIMAGE_CERT_GEN_CMD)--swrv 1 --sbl-bin $(BOOTIMAGE_PATH)/$(BOOTIMAGE_BIN_NAME)--sysfw-bin $ sysfw-hs-fs-enc-cert.bin (SYSFW_PATH)/sysfw-hs-fs-enc.bin
其中很少有 组件是  sysfw-hs-fs-enc.bin、sysfw-hs-fs-enc-cert.bin 和 $(BOOTIMAGE_CERT_KEY)

如何在没有任何加密的情况下构建相同的数据?

此致、

南丹·查图尔布胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandan:

    很少的 成分是  sysfw-hs-fs-enc.bin、sysfw-hs-fs-enc-cert.bin 和 $(BOOTIMAGE_CERT_KEY)

    这些是系统固件二进制文件、它们在 SDK 中以 blob 的形式提供并按原样使用。 因此、不可能更改这些设置。

    tiboot3.bin 中、 用户控制的二进制文件是 SBL 二进制文件(--sbl-bin)。 对于您在这里使用的 HSFS 器件版本、SBL 二进制文件未加密。

    此致、

    普拉桑特