主题中讨论的其他器件:AM62P
Champs,
客户希望通过 systemd 守护程序控制 WD。 为了做到这一点,他们 设置 RuntimeWatchdogSec 在 /etc/systemd/system.conf 中为60。 只要系统运行,systemd 守护程序就会挂起该狗。 ~、电路板每隔60秒重新启动一次。 我还 在运行 SDK 9.01默认映像的 SK EVM 上观察到了相同的行为。
问题:是否已经向 systemd 测试了 WDT_RTI? 它应该起作用吗?
另外、我注意到 WDT_RTI 驱动程序是作为一个模块构建的、并且在 Linux 引导期间插入了这个驱动程序。 当~将其用作内置(CONFIG_K3_RTI_WATCHDOG=y)时、Linux 会每100s 生成以下错误消息:
大小479232的 VMAP 分配失败:使用 vmalloc= 增加尺寸
modprobe:vmalloc 错误:大小475136,vm_struct 分配失败,模式
看起来它似乎仍然尝试安装该模块、尽管事实上它是编译在中的。
Question:
1. WDT_RTI 模块的安装位置(dmesg 中无跟踪)?
2.是否可以将其用作内置驱动程序?
谢谢!
迈克尔
谢谢!
迈克尔