This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:SK-AM62上禁用 GPU

Guru**** 2559310 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1352917/sk-am62-gpu-disable-on-sk-am62

器件型号:SK-AM62

高支持。

我在决定使用 AM623X 还是 AM625X 时遇到了困难。

我想通过禁用 GPU SK-AM62来评估性能。

我可以在 SK-AM62上禁用 GPU 吗? 请告诉我如何在 Yocto 项目中禁用它。

我使用的是 PSDK 09.02.01.09。

尊重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果已经有平台引导,则可以运行命令"modprobe -r pvrsrvkm"。 此外,您还可以将模块 pvrsrvkm.ko 重命名为 pvrsrvkm.ko.org。 最后,您还可以在 DTS 文件中执行 status=disabled.

    此致、
    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal。

    感谢您的答复。
    问题解决了。
    谢谢。

    Regerds、