This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:使用 SK-AM69的调试器 USB560v2问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, TMDSEMU560V2STM-U, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1350298/sk-am69-issue-with-debugger-usb560v2-using-sk-am69

器件型号:SK-AM69
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU560V2STM-UAM69

您好、TI!

我正在使用 SK-AM69 、并使用全新的 usb560v2 调试器、首次连接到 J15 20引脚 CTI 接头。

我已经安装了 Bh560v2Config v 1.0.14、它可以识别调试器。 但是、如果我运行测试、我将收到以下错误消息:

Blackhawk 配置实用程序测试
   cmd:dbgjtag -X emulator、driver=bh560v2u、ioport=0 -S 完整性-Y reset -S 路径长度
   已加载 FPGA 图像:C:\ti\ccs1260 \ccs\ccs_base\common\uscif\dtc_top.jBC

   硬打开控制器时出错。

   -------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

   此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

   值为'-180'(0xffffff4c)。
   标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。

   解释如下:
   控制器检测到目标功率损耗。
   用户必须为目标打开或连接电源。

   RES:dbgjtag -X 仿真器、driver=bh560v2u、ioport=0 -S 完整性-Y reset -S 路径长度
   RES:失败

通过 CCSv12.7我收到此错误:

CCS 测试连接
   [START:Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器_0]

   执行命令:

   %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

   [结果]


   -------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

   C:\Users\549KRA~1\AppData\Local\TEXASI~1\
      ccs\ccs1260\0\0\BrdBat\testBoard.dat

   -------- [打印复位命令软件日志文件]----------

   该实用程序选择了560/2xx 类产品。
   该实用程序将加载程序"Bh560v2u.out"。
   已加载 FPGA 图像:C:\ti\ccs1260 \ccs\ccs_base\common\uscif\dtc_top.jBC
   库构建日期为"2024年 ar 13 2024"。
   库构建时间为"12:55:46"。
   库包版本为'12.7.0.00105'。
   库组件版本为'35.35.35.5.0'。
   控制器不使用可编程 FPGA。

   硬打开控制器时出错。

   -------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

   此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

   值为'-180'(0xffffff4c)。
   标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。

   解释如下:
   控制器检测到目标功率损耗。
   用户必须为目标打开或连接电源。

   [结束:Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器_0]

两者都提到目标器件的功率损耗、但检查 J15引脚5上的目标电压、我测得的电压为3.3V。

不过、板载调试器 XDS110工作正常。

有人以前见过这个吗?

在我看来、USB560v2调试器似乎已损坏。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    快速测试、两个(XDS110和 XDS560v2)是否同时连接? 一次只应连接一个、否则默认为 XDS110。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erick:
    否、它们不是同时连接的。 我已断开 XDS110连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    我尝试了相同的设置、出于某种原因、Blackhawk Config 工具上的"Test Connection"和类似的测试失败。 不清楚为什么会出现这种情况。 但我仍然能够为 J784S4启动 CCS 目标配置:

    即使测试连接失败、您是否仍可以尝试连接? 我怀疑软件中的某些内容需要更新、但自2017年以来我一直看不到 XDS560的固件更新。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erick、

    实际上、由于指出了这一点、我没有尝试启动"Target Configuration"。 但不幸的是、我收到了相同的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    我得到的结果与您实际得到的结果相同、我认为一旦连接它是正确的、但连接到内核时、我得到的错误是相同的。

    我尝试过不同的电路板(针对 J784s4的 EVM 和 SK 电路板)、但运气不好。 我也尝试过 Windows 和 Linux,同样的结果。 这似乎与 USB560v2驱动器无关、但与 EVM 无关。 让我尝试另一个板以确保调试器工作、如果这是调试器问题或板问题、或许可以缩小范围。

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此 Erick 的支持。

    我之所以要在板载 XDS110上使用 XDS560v2、是为了缩短将程序加载到 C71x 上的时间。 目前大约需要7...8分钟。

    关于其他调试器比 XDS110快、您是否有任何经验、当然可以使用 SK-AM69、可能是 XDS100?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    是的、XDS560v2无疑是加快负载速度的方法、我过去也曾经体验过。

    我首先推荐 XDS560v2 Spectrum Digital 调试器、我在本线程中测试了该调试器、因为我希望确保在设置过程中没有问题。 它开箱即可使用、没有任何问题。 也是这里的团队在本地使用的方法。

    下一条建议可能成本更高、不使用 CCS、但 Lauterbach 提供的功能要多得多、但可能比您在练习中需要的功能要多得多。

    我认为我们在本地使用的 XDS100不多、我可以内部查看是否有人使用 XDS100。

    目前、该问题似乎与 USB560v2无关。 我想尝试将我的软件降级以进行测试、可能是旧版本的 Linux (Ubuntu 14.04)和旧版本的 CCS (v10或更低版本)、看看这是否会改变行为。 可能是某些更新引入了这种与 Blackhawk 驱动程序的不兼容性、因为即使是实用程序也无法与设备连接。

    另一个想法是、这是 HS-EVM 器件的问题、但我针对 J784s4尝试了 GP FS、但它仍然呈现出相同的问题。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Erick、我们购买的是 TI 推荐的 TMDSEMU560V2STM-U、该器件列为与 Sitara 处理器以及 TDA4x CPU 兼容。 您能确认调试器是否支持这个 CPU 吗? 我发现代码为 XDS560v2的所有销售器件均由 Blackhawk 提供。 您能否推荐可获得 Spectrum Digital 版本的供应商?

    此致!

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    您能否确认调试器是否支持此 CPU? 我发现代码为 XDS560v2的所有销售器件均由 Blackhawk 提供。 您能推荐我们可以获得 Spectrum Digital 版本的供应商吗?

    它受到支持、我们将研究这些 Blackhawk 调试器遇到问题的原因。 我尚未自行检查可以在何处购买 Spectrum Digital 版本的调试器、我认为根据其他 E2E 主题、它已停产: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/974867/tmdsemu560v2stm-u-spectrum-digital-debug-tools

    您看到的问题是否与 Kim 一样? 与功率损耗相关的故障?


       -------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

       此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

       值为'-180'(0xffffff4c)。
       标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。

       解释如下:
       控制器检测到目标功率损耗。
       用户必须为目标打开或连接电源。

    您能否向我提供您的设置详细信息(CCS 版本和 OS 版本)?

    Kim、

    同样、您能否向我提供您的 CCS 版本和 OS 版本? 我需要确认这不是较新版本的 CCS 或 OS 中发生的回归。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、很抱歉没有说明、是的、我与 Kim 合作处理同一个项目、我们都在研究 AM69的调试器、Kim 已提供您要求的设置信息。

    此致、

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="590348" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1350298/sk-am69-issue-with-debugger-usb560v2-using-sk-am69通过 CCSv12.7我收到此错误:


    我在这里看到的是 CCS 版本、它是最新的。 您正在使用什么操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erick、我使用的是 Windows 11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    感谢您共享该数据点。 我使用的是 Windows 10和 Ubuntu 22.04。

    在我的下一个测试中、我将尝试使用 CCS v9来测试 Ubuntu 14.04、看看它是否是软件方面的回归。

    在您这边、是有多个已经测试过的 USB XDS560v2调试器、还是只有一个?

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们在这里有一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、我有一个示例、用于寻找已知可供测试的第二个示例。