This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:在 EVE imagelib 中利用 FIR 滤波器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1348079/tda2sx-utilising-the-fir-filiter-in-the-eve-imagelib

器件型号:TDA2SX

大家好、我使用的 tda2xx 具有4个 EVE 处理内核。

在 Vision_SDK、在 eve 算法库中实现了一个 FIR 滤波器、我已在我的用例中实现了这个功能、它成功地对数据应用了一个滤波器、但根本不会对其进行下采样。

我的数据仅为1D、因此只需要水平下采样、当前无论我的"dnsmple_horz"值如何、都不会发生下采样、并且数据输出相同。 (我曾尝试在情况下更改"dnsmple_vert "、但可以预见、这没有任何变化)

在 imgsiglib_on_EVE.pdf 中、它指出水平下采样不是在循环中执行、而是在 ARP32上执行、这是否意味着需要我来实现? (不困难,我知道)但那是什么目的,包括它在未来调用。

感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家已收到通知、公众假期可能会有小幅延迟。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erick:

    您是否有可用的更新?>

    我认为该文档的非 NDA 版本中可能包含更多信息、除了此信息之外、任何帮助都很好。

    非常感谢

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    我将再次通知专家、请其回复。

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

       您是否正在查看内核或小程序的文档?


    此致、

    安舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有收到回复通知。

    我已经查看过 内核的文档、以至于我可以看到没有实现 FIR 滤波器?

    谢谢 Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、现在我看到 nonBAM 小程序中有一个实现方案、而且没有实现水平降采样。