This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:针对 SK-TDA4VM 平台的支持请求

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1351762/sk-tda4vm-support-request-for-sk-tda4vm-platform

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

尊敬的德州仪器团队:

我希望这条消息能让您满意。 我叫 Andrew。

我的团队致力于开发利用 TDA4VM 处理器的定制硬件平台、 我们开展了两年的研发工作、将 NN 算法调整到了 TIDL 和 ARMv8

 在准备推出首款产品时、我们寻求与 TI 更密切的合作。 具体而言、我们 需要在以下领域提供支持:

  • 软件驱动程序
  • 安全启动实现
  • 可访问 TIDL 和 OpenVX 库和固件
  • 进行模型转换和推理处理的

我 联系了 TI CSM 聊天、他们让我转至 E2E 门户以获取进一步的支持、  

OpenVX:

我在 GitHub 上找到了 OpenVX API 头文件、但是您的团队可以帮助我们使用更多 OpenVX 库吗?

TIDL:

您的团队能否提供 我们可以用于进一步集成 TDA4VM 平台的 TIDL 库或源代码? 如有必要、我们愿意签署保密协议。

安全启动:

您的团队是否能够帮助我们实施安全引导?  

我们正在 尽快完成原型设计 、以便可以投入生产。  

作为回报、我们热切希望为德州仪器社区提供以下资源:

  • 详细测试结果
  • TI SDK 的错误修复/功能补丁、包括适用于 R5F/C66/C71、TIDL 和 OpenVX 库的固件、以及任何相关的 Linux 内核驱动程序
  • 支持其他设备
  • 为定制电路板量身定制的 Linux 内核驱动程序

感谢您考虑我们的请求。 我们期待您的积极响应以及与德州仪器更密切合作的机会!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您联系 e2e。  

    我想告知您 e2e 的工作原理。  

    通常、每个 e2e 线程由一个域专家专注于一个域问题。  

    在本线程中、我看到您有关于 OpenVX、TIDL 和安全引导(3个主域)的问题、

    因此、为了获得相同的更快响应、我建议您针对提及的特定问题启动3个线程、以便从专家处获得更快的响应。  

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我处理与 OpenVX 相关的查询、所以让我们在这个线程中讨论这一点。  

    请为 TIDL 和安全启动创建单独的线程、以便各自的专家可以并行处理这两个线程。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OpenVX:

    我在 GitHub 上找到了 OpenVX API 头文件、但是您的团队可以帮助我们使用更多 OpenVX 库吗?

    [/报价]

    我知道您使用的是 SK 板、因此您必须使用我们的 EdgeAI SDK。

    如果是、则对于这些情况、应用程序通常在 gstreamer 中运行。  

    如果您想要使用 OpenVX、如果最终可行、我建议您在 EVM 上使用 Linux + RTOS SDK。 您可以在那里获得许多 OpenVX 库。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil! 感谢您提供宝贵信息、非常抱歉 将这些主题合并在一起。 如果我可以简单地提及另一个请求; 我被告知、我们 请求的一些资源需要 CDDS 帐户、是否有可能拥有当地 FAE 的联系信息、以便我们可以继续签署 NDA? 我们位于美国东海岸。 根据我的理解、我们需要  向当地 FAE 申请 NDA、FAE 将为我们创建帐户。

     非常感谢您对此提供的帮助!  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Andrew、

    我将进入 Jacinto 的工业应用管理器、他将能够在这方面提供指导。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    谢谢咨询。 上述请求的查询超出了 E2E 支持范围。 我们建议联系 TI 客户支持中心(https://www.ti.com/info/customer-support.html)以获得进一步的支持。

    谢谢。