This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:在哪里可以找到 GCC 工具链11.4?

Guru**** 2923170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1352728/processor-sdk-am64x-where-to-find-gcc-toolchain-11-4

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

我想为基于 AM64x 的处理器模块构建引导二进制文件、而不使用 SDK、如这里所述的独立构建方式  3.1.1.一般信息- Processor SDK AM64X 文档。  

TI 文档建议从官方 Arm GNU 工具链下载页面 Arm GNU 工具链下载 –Arm Developer、下载所需的 GCC 工具链。  

但是、ARM 不提供 GCC 工具链11.4、该工具链是为版本 09_02_00_08编译引导二进制文件所需的。  

在哪里可以获得 GCC toolchain 11.4?

谢谢。  

克劳迪亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claudia、您好!

    SDK 发布的 ARM 工具链附带 Openembedded core >> meta-ARM 存储库  

    参考: https://git.yoctoproject.org/meta-arm/tree/meta-arm-toolchain?h=kirkstone 这基于11.4、开发套件应具有此版本。

    您也是对的, https://developer.arm.com/downloads/-/arm-gnu-toolchain-downloads 没有发布这个11.4的特定版本,

    但是、 如果您希望使用 ARM 开发人员站点中的独立工具链来构建独立组件、如 Uboot/Kernel /ATF/OPTEE、则最接近的版本是11.3.Rel1。

    --

    这两个版本都经过了编译相应组件的测试、并且在开发人员级别针对这两个版本编译和验证了引导二进制文件。 所以、这一切都取决于您的喜好和要构建的组件。

    对于 SDK 匹配体验,请使用来自 Yocto SDK 软件包的工具链。