This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:USB DLL 文件

Guru**** 1956055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1352305/sk-am64b-usb-dll-file

器件型号:SK-AM64B

尊敬的团队:

我正在寻找如何 在微控制器中运行 IfUSB3_x64.dll 文件、用另一个 HPKFPI x64.dll 文件将数据提取到程序中。

此致。

瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wasim、

    感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。  

    您能否告诉我们您正在使用的 MCU+SDK 是什么版本?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    CCS 12.6.0版本。

    此致

    瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wasim、

    感谢您分享 CCS 版本详细信息。

    您能否同时分享所用的 MCU+SDK 或处理器 SDK 的详细信息?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-am64xx-EVM-09.02.00.08-Linux-x86_安装

    此致

    瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wasim、

    感谢您分享上述详细信息。

    我将把您的问题转给我们的主题域专家。 请期待一两天内得到回复。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 IfUSB3_x64.dll 或 HPKFPI_x64.dll? 它看起来不像 Linux 格式的文件。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。