This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:兼容的替代器件

Guru**** 2541740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1353046/66ak2g12-compatible-replacement-devices

器件型号:66AK2G12

尊敬的支持团队:

我们的客户正在使用66AK2G12ABY100、并由于发热问题考虑切换到以下经过温度扩展的产品。
我已经查看了数据表、Abya 和 ABYT 之间的唯一区别似乎是工作温度、
引脚、规格等方面没有差异是正确的吗?
请允许我检查一下、以便确定。

正在审议的项目
(扩展温度产品)
- 66AK2G12ABYA100
- 66AK2G12ABYT100

此致、
金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金江市

    是除温度规格/覆盖范围外没有其他差异。  

    此外,如果他们计划在超过105C 的 Tj 下运行,他们还应该查看数据表中的 POH 表:5.3加电时间(POH)限制  

    我们仅在假定用例在125 Tj 下全天候为100%的情况下为 POH 提供指导  

    此致

    穆库尔