This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625开发板的 MCAN0模块配置。

Guru**** 2550910 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1343157/am625-mcan0-module-configuration-of-am625-development-board

器件型号:AM625

大家好、

我们已经开始处理 AM625开发板的 MCAN 模块配置。

在器件树中修改了以下参数  文件。

1.在主域(MAIN_mcan0)中启用 MCAN0实例。

  =>启用 CAN0接口

使用的 GPIO 引脚:

  C15 --> MCAN0_TX_GPIO1_24、基址0x01d8

  e15 --> MCAN0_RX_GPIO1_25、基址0x01dc

3.我们正在尝试检查 MCAN 的环回功能

请建议在 AM625开发板上启用 MCAN 功能所需的更改。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    若要在 AM62x 上启用 MCAN、您可以参阅以下文章: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_01_00_08/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_test_MCAN_on_AM62x.html

    此致、
    阿帕拉纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在测试下面列出的命令:

    1. ifconfig =>能够看到 CAN0接口

    2. IP 链路设置 CAN0类型 CAN 比特率125000  =>设置比特率

    在执行上述命令后、出现以下错误:

     IP 链路设置 CAN0类型 CAN 比特率125000
    ip:"dev"为重复项、或者"type"为垃圾项

    3.   IP 链路设置为 CAN0开启  =>启动 CAN 接口


    [ 3455.218126] m_CAN_platform 20701000.can CAN0:位时序尚未定义
    [ 3455.224850] m_CAN_platform 20701000.can CAN0:无法打开 CAN 设备
    IP:SIOCSIIFFLAGS:参数无效

    尝试启动 CAN 接口、将打印文件设置为 "尚未定义位时序"。

    4.   dmesg | grep can
    [   1.738129] pinctrl-single f4000.pinctrl:PIN PIN122已被2001000.i2c 请求;无法为2820000.serial 索赔
    [   5.075497] m_can_platform 20701000.can: m_can device registered (IRQ=36、version=32)
    [  13.148891] WLAN:扫描完成:扫描的 AP 计数=14
    [ 2780.996483] m_CAN_platform 20701000.can CAN0:位计时尚未定义
    [ 2781.003206] m_CAN_platform 20701000.can CAN0:无法打开 CAN 设备
    [3292.626931] CAN:控制器局域网核心
    [ 3292.642588] CAN:RAW 协议
    [ 3455.218126] m_CAN_platform 20701000.can CAN0:位定时尚未定义
    [ 3455.224850] m_CAN_platform 20701000.can CAN0:无法打开 CAN 设备

    请你就此事提出意见。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    您是否应用了 DT 覆盖文件:k3-am62x-sk-mcan.dtbo?

    此致、
    阿帕拉纳



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的源代码中  "k3-am62x-sk-mcan.dtbo"  就无法使用了。

    您能指导一下,我们如何获取 mcan 的 dts 文件吗?

    参考文件:

    AM62x SK EVM 用户指南

    2. AM62x 数据表

    指向下载源代码的链接:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_01_00_08/exports/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 AM62 .wic 映像刷写到 SD 卡中、则覆盖文件应位于 SD 卡根分区的 boot/dtb/ti 文件夹中。
    将这个覆盖文件应用于 MCAN 功能的过程也在我之前回复中共享的链接中进行了说明。
    请浏览文档: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_01_00_08/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_test_MCAN_on_AM62x.html#enable-device-tree-overlay

    此致、
    阿帕拉纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    您的 SDK 中包含 dtb 文件。 检查 SD 卡 rootfs-->boot->dtb->ti,然后仅在 uEnv.txt 文件中设置重叠(boot->uEnv.txt)。 Linux 命令不起作用。 然后、检查正在运行的程序。

    遵循以下步骤  

    1.首先检查 CAN H 和 CAN L 两个引脚的电压相同(最小为1.5v 至3v)。 不同的电压意味着您的模块可能会烧坏。 更换 CAN 模块。

    2.在发送端使用哪一个控制器?

    我在下面附上了屏幕截图:

    如何添加下面附加的 dt-overlay 文件:

    推荐:  name_overles=ti/k3-am625-sk-mcan.dtbo 它工作得很好

    => IP 链路设置 CAN0类型 CAN 比特率500000
    =>IP 链路设置 CAN0开启
    =>转储 CAN0

    此致、

    维拉潘迪扬五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    您能否提供具有 mcan 支持 SK-AM625的 DTS 文件?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    您安装了  版本告诉我的处理器 SDK。 然后、安装了哪个 MCU+SDK?

    此致、

    维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    引用早先的共享文档"由于 AM62 SKS 没有板载 CAN 收发器、因此它们各自的 DTS 文件中没有收发器节点。 "

    您将需要下载和刷写9.1 AM62x WIC 映像、并且覆盖文件必须位于 rootfs 分区中。 在 U-boot 提示符下应用此覆盖文件以获取 MCAN 支持。

    请仔细遵循文档、如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    阿帕拉纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerapandiyan:

    1.执行后 "ifconfig -A" 能够看到 CAN0接口、但没有硬件地址的命令。

    root@am62xx-evm:~# ifconfig -a
    CAN0     链接 encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  
             NOARP MTU:16 公制:1
             Rx 数据包:0错误:0丢弃:0溢出:0帧:0
             TX 数据包:0错误:0丢弃:0溢出:0载波:0
             冲突:0队列 txelen:10
             RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
             中断:36

    2.如何用硬件地址配置 CAN0?

    使用 iproute2而不是 IP 链路是否可行? 如果是、请提供 AM625的 iproute2软件包安装步骤。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱克什米

    是否可以使用 iproute2而不是 IP 链路。 如果是,请提供 AM625的 iproute2软件包安装步骤。

    我认为 iproute2软件包在 Yocto 文件系统中不可用。 您需要回答的任何具体原因是什么?

    您能否提供包含 mcan 支持 SK-AM625的 DTS 文件?

    您需要额外的器件树覆层。

    如果您在 SD 卡中看不到一个、请使用随附的卡。 此外、请确保 u-boot 环境设置为使用 uenv.txt 或如下所述更新环境设置来包含此覆盖。

    此外、请分享您的 u-boot 日志、这些日志将允许我们检查覆盖是否已应用。

    如果要启用内部环回、应在设置比特率时在命令中附加"loopback on"。

    请参阅此处的常见问题解答- https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/922168/faq-tda4vm-how-can-i-use-can-on-linux

    此致

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    1.执行后 "ifconfig -A" 能够看到 CAN0接口、但没有硬件地址的命令。

    root@am62xx-evm:~# ifconfig -a
    CAN0     链接 encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  
             NOARP MTU:16 公制:1
             Rx 数据包:0错误:0丢弃:0溢出:0帧:0
             TX 数据包:0错误:0丢弃:0溢出:0载波:0
             冲突:0队列 txelen:10
             RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
             中断:36

    [/报价]

    我收到同样的错误、请更改 uEnv.txt 文件:仅删除 ti。

    命令: name_overles=k3-am625-sk-mcan.dtbo 该命令可以很好地工作。

    选中显示 CAN 地址后。

    此致、

    维拉潘迪扬五世