This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:DOF &从 PC 仿真器和 EVM 生成的 SDE 不相等(位精确)。

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1350373/tda4vm-dof-sde-generated-from-pc-emulator-and-evm-are-not-equal-bit-exact

器件型号:TDA4VM

我们要在 PC 仿真器和 EVM HWA 上为 DOF 和 SDE HWA 提供两对图像。 我们看到的是、这两对图像对于90%的点产生了截然不同的结果。 只有10%的点完全匹配。 我们的问题:

1.这是预期行为吗? 如果是、我们是否可以纠正此问题。  

我们正在使用: ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_04_00_02 PC Emulator。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否这是不可预料的。 如果使用具有相同配置的相同用例、则两者的输出应完全匹配。 我们已确保 APP_DOF 在 PC 仿真和目标模式下均可生成完全匹配的输出、那么您能试一下这个示例吗?  PC 和目标模式都支持此示例。  

    此致、

    布里耶什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、您能否说明您所指的示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在视觉应用的基本演示中指的是 APP_DOF。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所说、我们已进行检查。 它实际上是完全精确的。 感谢您的支持。