This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 CCS 发布 system_abort 之前查看调用堆栈

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1330103/tda4vm-how-can-i-see-the-call-stack-before-the-system_abort-by-ccs

器件型号:TDA4VM

如上图所示、发生崩溃时、通过 CCS 查看崩溃调用堆栈时只能看到中止和异常处理程序、但这不是我们想要的、我们如何在崩溃之前看到函数调用堆栈。  我们需要的是导致系统崩溃的函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪个 SDK 版本? SDK 不再支持 SYS/BIOS。

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 0804,在 MCU 上运行 FreeRTOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    但您的调试窗口显示了 ti-sys/bios 异常处理程序。  

    此外、您能否在调试模式下尝试编译?

    此致、  
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    、但您的调试窗口将显示 ti-sys/bios 异常处理程序。  [/报价]

    是的、我们在调试 SDK0703版本时捕获到的调用堆栈、尚未使用 CCS 抓取 SDK0804上的类似调用堆栈。 它只是用来更好地描述我们在使用

    此外,您能否尝试在调试模式下编译?

    如果我们在调试模式下进行编译、那么我们可以看到更多调用栈信息

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外,您能否尝试在调试模式下编译?

    您试过这个吗? 这有什么用吗?

    此致、
    帕尔特