This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 的 v6.6内核版本将于何时发布?

Guru**** 1976305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1352362/tda4vh-q1-when-will-the-kernel-release-of-v6-6-version-be-released-for-tda4vh

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您知道 当前的 PROCESSOR-SDK-LINUX J784S4是"09.02.00.05 (2024年4月08日)"、且内核版本:6.1.80。

我们想知道什么时候会针对 TDA4VH 发布 v6.6版本的内核版本? 您是否有具体的计划、或者当相关的 TI SDK 内核补丁进入您的内核 Git 树时?

谢谢

Xulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xulin:

    Linux 内核6.6将随 TI SDK 的 SDK 10.x 一起提供。

    此 SDK 目前计划在今年第三季度中期发布。 SDK 10.0中将提供基于 v6.6的稳定版本的 ti-linux-kernel。

    此致、
    坦迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    从您的时间来看、v6.6内核应该是今年第三季度中期之前集成的、
    根据过去的经验、内核代码应该早于 SDK 版本可见。
    例如、您的开发 v6.6内核存储库: git.ti.com/.../
    但到目前为止、我还没有看到您的 TI v6.6代码集成到该开发报告中。

    您是否使用其他开发分支?

    谢谢

    Xulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI v6.6开发分支 已经介绍完毕。

    参考: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/log/?h=ti-linux-6.6.y 

    LTS 10.x 的相关 U 引导分支为 https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/log/?h=ti-u-boot-2024.04 

    开发团队正在该集成分支上跨平台迁移特定功能。 它是一个开发分支、在此阶段不保证任何特定功能。  

    一旦迁移接近完成且基准通过自动化测试,预期将看到 cicd.carthgap.*快照就绪:

    https://software-dl.ti.com/cicd-report/linux/ 

x 出现错误。请重试或与管理员联系。