This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:M.2 M KEY 当 PEDET 引脚处于悬空状态时、如何选择 SATA 或 PCIe?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1351897/sk-tda4vm-m-2-m-key-how-to-select-sata-or-pcie-when-pedet-pin-floating-state

器件型号:SK-TDA4VM

这是 PEDET 引脚没有连接的 SK-TDA4VM 原理图。  

我想知道 SK-TDA4VM 是否可以为 M.2 M Key 插槽上的插入器件选择 PCI-E 或 SATA。  

 

我们是否可以选择 M 键设备来使用 在 PEDET 引脚上带有 Z 状态的 PCI-e 或 SATA 接口(悬空状态)?  

类似的问题、 例如、在插入 M 键设备时、是否可以通过设置 i2c 来选择 PCI-e 或 SATA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaecheon:

    我们尚未在 SK-TDA4VM 的 M.2接口上通过 PCIe 验证 SATA。 如果需要存储设备、则建议使用 NVMe SSD 卡。

    此致、

    大沼市