This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:AM64x-EVM QSPI 引导模式验证。

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1351187/am6412-am64x-evm-qspi-boot-mode-verification

器件型号:AM6412

我们正在使用 AM64X-EVM 电路板进行测试、并计划使用 QSPI (MT25QU01GBBB8ESF-0SIT)器件设计 AM6412环氧板。

我要在 AM64X-EVM 板上验证 QSPI 引导。 我能否移除 OSPI_DQ4:7和 OSPI_INTn 信号的5个电阻器并将引导模式设置为 QSPI (SW2.4:2.7 = OFF、ON、OFF、OFF)?

随附 AM64X-EVM 的 OSPI 接口原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 赵真浩

    感谢您的查询。

    我们正在使用 AM64X-EVM 板进行测试,并计划使用 QSPI (MT25QU01GBBB8ESF-0SIT)器件设计 AM6412立方体硼。[/报价]

    您是否已更改 EVM 上的 OSPI 闪存?

    您使用的器件型号是否与上述相同。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa

    EVM 中尚未发生变化。

    为了使用128MBYTE QSFI 闪存我们的定制电路板设计、我想提前检查 EVM 电路板上的 QSPI 引导。

    根据 TRM、似乎无法使用128MBYTE QSPI、因为 QSPI 模式支持24位地址。

    因此、我们计划在 xSPI 引导模式下使用 OSPI 闪存。

    此致、

    金浩市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 赵真浩

    谢谢你。

    我想提前检查 EVM 板上的 QSPI 引导。

    我的问题是、您是否计划替换板上当前的闪存、并使用您想在 EVM 上使用的闪存进行测试

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa

    否、我不必计划在 EVM 上更换。

    我决定为定制电路板使用 OSPI 闪存。

    我解决了这个问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    金浩市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 赵真浩

    感谢您的留言。

    此致、

    斯里尼瓦萨