This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:删除 am6252引导模式缓冲器

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1351183/am625-delete-am6252-boot-mode-buffer

器件型号:AM625

你好。
正如标题所示、我想询问是否可以删除引导模式缓冲器。
是否不应该在电源打开时直接施加 BOOTMODE 信号?

当前电路似乎仅用于在 AM6252完成引导后切断引导模式信号。

EVM 中有一个缓冲器。 我想询问是否可以将其删除。

请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在电路板上引导模式信号用于其他功能时才需要缓冲器。  引导模式信号与其他引脚功能进行多路复用、因此可以将这些信号连接到其他外设以在引导后使用。  在这种情况下、将使用缓冲器隔离引导模式信号、以便外设在引导期间不会与引导模式信号电平发生冲突。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我在内部将其删除、并顺利启动。

    我们将其从定制板中删除。