This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM6252、THVD1500DR RS485电路

Guru**** 2561000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1349670/am625-am6252-thvd1500dr-rs485-circuit

器件型号:AM625

你好。

我当前正在使用 AM6252、并计划使用 UART1进行 RS485通信。

UART1_EN 信号使用 UART1_RTSN、
该电路结构如下。

如果设置了 Enable High、则 UART1_TX 信号看起来输入良好、但输出信号仅显示为高电平低信号、而不是8位波形。

如果电路有任何问题、请查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将向您发送测量波形、以帮助您理解。

    上面的黄色波形是 RS485输出信号。

    下面的红色波形是输入 TTL 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴尚邦

    您是否希望 TI 查看收发器电路?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查收发器电路。

    目前、无法观察到输出级波形。

    它在上周工作、但突然它不起作用。
    我使用两个电路板进行检查、但看不到波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与数据表不同、驱动器使能信号响应5V、而不是3.3V。

    此问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴尚邦

    感谢您的留言。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、突然它无法再次正常工作。
    当启用第一个5V 输入时、电路似乎运行良好、但收发器输出没有显示为初始波形。

    电路是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴尚邦

    如果收发器在5V 电压下工作、我预计连接的信号为5V、因此我们不建议将5V 输入连接到 SOC。

    可能需要电平转换器或选择3.3V 收发器。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供使能信号的电路存在配置问题。

    电流电路似乎正常工作、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴尚邦

    谢谢你。

    请注意、上述 IO 级别注释仍有效。

    不建议使用3.3V IO 电源的 SOC 使用5V 电平。

    此致、

    斯里尼瓦萨