This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:计划的 PROCESSOR-SDK-AM64X 版本是否有时间表?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-AM64X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1356999/processor-sdk-am64x-is-there-a-timeline-for-planned-processor-sdk-am64x-releases

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

您好!

是否有关于计划的 PROCESSOR-SDK-AM64X 版本的概述? 如果没有、您能否估计今年将发布多少个版本?

我们想了解在 CI 系统中集成新 SDK 版本的频率

谢谢!

克劳迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claudia: 注意- TI CCS V13将用 Theia IDE 替代 Eclipse IDE -今年晚些时候。 希望 AM64x SDK v10.x 能够与 CCS V13兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claudia、

    基于 自2021年推出以来 PROCESSOR-SDK-AM64X 版本的回顾性数据。

    1.计划和交付总是~3大跌落,间隔4个月。

    可在 https://www.ti.com/tool/download/上查看 PROCESSOR-SDK-LINUX AM64X-EVM 

    2.在 X 中 Y 版本控制方案,X 是主要 LTS 版本(例如:内核 LTS 5.10、6.1),Y 是该 LTS 版本中的发行分号。

    3.下一个主要版本是10.0 ,将基于 LTS 6.6 ,目标时间表类似于9.x。  

    4.另请注意,我们现在发布 CICD 的频率比3个月内发布一次更定期。  

    可以在 https://software-dl.ti.com/cicd-report/linux/index.html?section=platform&platform=am64xx 上找到 

    根据这些信息、

    答:从 CI 角度来看、我建议根据已发布的测试报告和功能积极使用 TI 的 CICD 标签。

    b.如果您的产品需要频繁使用 TI CICD 压降,建议在发布时选择版本10.0->10.1->10.2。

    A 类或 B 类选择取决于您的产品基线与 TI 代码库以及产品用例的所有软件层之间的功能相关性的偏离程度。