请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 我想克隆 am64xx SDK v 9.2 Linux 实时操作系统上使用的 git 存储库源的副本-它是捆绑在 SD 卡映像 foy Yocto 上的.xz。
(与 Nick Saulnier 交换后编写的 e2e)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想克隆 am64xx SDK v 9.2 Linux 实时操作系统上使用的 git 存储库源的副本-它是捆绑在 SD 卡映像 foy Yocto 上的.xz。
(与 Nick Saulnier 交换后编写的 e2e)
Unknown 说:我想克隆一份用于 am64xx SDK v 9.2 Linux 实时操作系统的 git repo 源代码副本
如果您正在寻找 SDK v9.2的 Linux RT 内核源代码、您可以在此处找到相关树:
https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/log/?h=ti-rt-linux-6.1.y
根据 SDK 文档 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM64X/09_02_01_09/exports/docs/devices/AM64X/linux/Release_Specific_Release_Notes 内核.html#kernel 的内核版本标签是 09.02.00.009-RT、因此可以根据此提交找到特定内核树:
https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tag/?h=09.02.00.009-rt
此致、Andreas