This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:J784S4 EVM

Guru**** 2549750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1350552/tda4ah-q1-j784s4-evm

器件型号:TDA4AH-Q1

大家好、

1.)  我们能够 在 J784S4X-EVM 版本 E3上加载 VxWorks RTOS  使用 U-Boot 2023.04-gbd74e615a6的电路板(9月06 2023 - 10:09:25 +0000)

但当我们在相同的 VxWorks RTOS 上加载相同的 U-Boot 时、 Rev E4 (J784S4X-EVM Rev E4)板我们无法加载 VxWorks RTOS

2)但是、在版本4电路板上、当我尝试在旧版 u-Boot 上加载 VxWorks RTOS 时、它会成功加载

 即(U-Boot SPL 2021.01-g62a9e51344 (2023年5月02日- 21:12:41 +0000)

奎里: 版本 E4电路板和版本 E3电路板之间是否有任何差异。

为什么我能够在5月2日 u-boot 上加载 VxWorks RTOS、但不能加载 rev E4电路板的最新版本(9月6日 U-Boot)。

注意:9月6日、u-Boot 版本 E3电路板上可以加载 VxWorks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奎里: 版本 E4电路板和版本 E3电路板之间是否有任何差异。

    [/报价]

    正在使用的引导介质是什么?

    您可以共享日志吗?

    -基尔西