This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VH-Q1:将 SDL CCM 示例扩展到主域 R5F

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1350179/faq-tda4vh-q1-extending-sdl-ccm-example-to-the-main-domain-r5fs

器件型号:TDA4VH-Q1

目前、SDL CCM 测试仅适用于 MCU 域 R5F。 提供移植 SDL cpu_app 以在主域 R5F 上执行 CCM 的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下移植 SDL CPU_APP 以在主域上执行 CCM 的步骤-

    1.在基本 SDL 目录上应用此补丁、通过以下步骤修改现有的 CPU_APP、使其在主域上运行-

    CD $RTOS_SDK/SDL/
    Git 初始化
    Git 添加。
    git commit -m"init commit"
    Git am $path_to_patch_shared_below

    e2e.ti.com/.../5355.0001_2D00_Porting_2D00_CCM_2D00_cpu_5F00_app_2D00_to_2D00_eMCU_2D00_Main_2D00_R5F.txt

    2.这个例子必须在主 R5F 运行在锁步模式下时进行测试。 要在主 R5F 上启用锁步模式、

    • 使用命令生成 CPU_APP - make cpu_app SOC=j784s4
    • CD pdk/packages/ti/build 并构建一个虚拟应用、该应用可以使用-使 SBL_boot_test board=j784s4_evm core=MCU2_0在 MCU2_0内核上运行电源
    • CD pdk/packages/ti/boot/sbl/tools/multioreImageGen/bin、并使用命令-./MulticoreImageGen LE 55 cpu_app_multiore.appimage 8 ~/SDK/sdl/binary/cpu_app/bin/j784s4/cpu_app_r5f_baremetal_debug.rprc 28 ~/SDK/PDK/packages/ti/boot/sbl/example/k3MulticoreApp/binary/j784s4/sbl_boot_test_j784s4_evm_mcu2_0TestApp_release.rprc 在 MCU2_0内核上生成组合应用映像、以启用锁步模式

    注意:在上面的组合图像命令中、确保写入正确的内核编号。 它可在(..\pdk\ti\boot\sbl\sbl\sbl\k3\sbl_slave_core_boot.h soc) ex 中找到。 #define MCU1_CPU0_ID (8U)、此处的8是 mcu1_0内核的内核编号、#define MCU2_SMP_ID (28U)、此处的28是用于启用锁步的 MCU2_0 SMP 内核的内核编号。

    此致、

    约西塔