This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:AM6548 SR2.1 UART/OSPI Rom 引导加载程序引脚多路复用

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1349204/am6548-am6548-sr2-1-uart-ospi-rom-bootloader-pin-muxing

器件型号:AM6548

您好!

我正在使用一个具有 AM6548 SR2.1处理器的定制电路板、我想知道 UART/OSPI ROM 引导加载程序是否修改了 SoC 的某些引脚设置(除了明显的引脚设置、如 OSPI 和 UART 引脚)。  

如果可以、是否在某个位置有 pinmux 可供参考? 最好知道 ROM 引导加载程序设置的引脚以及如何启动。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    除了所选引导模式所需的引脚设置外、ROM 不会配置任何引脚设置。  对于 OSPI、分别是 CLK、DQS、数据总线和芯片选择。  UART 只有 RX 和 TX。  是否观察到您怀疑配置了其他引脚?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    感谢您的回复! 我们并不是真正观察正在配置的其他引脚、我们只是想确切地了解已配置了哪些引脚。 TRM 中是否有提及此器件的地方?

    例如、是否配置了 UART CTS/RTS? 所有 OSPI DQ 和 LBCLK 引脚呢? 直接参考引脚多路复用会很有帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、很抱歉 AM65x TRM 中没有该信息。  我们仅开始将此信息放入随后的器件 TRM 中。  幸运的是、它们具有相似的 ROM 代码库。  这里是 AM64x TRM 的摘录、其中显示了配置的引脚。  希望这对您有所帮助。

    特定于您的问题、是所有8个 DQx 以及 LBCLK 都已配置。  对于 UART、未使用或配置 CTS/RTS。

    此致、

    詹姆斯