This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] AM24x/AM64x/AM62X :对于 AM24x/AM64x/AM62X ,可以连接到 GPMC 的 NAND 或 NOR 或 PSRAM 存储器的最大大小是多少?

Guru**** 1761415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1349234/faq-am24x-am64x-am62x-what-are-the-maximum-sizes-of-nand-or-nor-or-psram-memories-that-can-be-connected-to-gpmc-for-the-am24x-am64x-am62x

器件型号:AM6412

常见问题解答主要解释了 NAND/NOR/PSRAM 存储器可以连接到 GPMC 外设的最大大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图显示了可以连接的 NAND / NOR /PSRAM 器件的最大大小 CS0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们在 MCU+SDK 中支持什么?

    AM24X/AM64X/AM62X: 在 MCU+SDK 中、我们支持8位 NAND 器件驱动程序。

    在将来的版本中、我们会尝试添加对 NOR/PSRAM 支持的支持。


    我们在 Linux 中支持什么?

    AM64X/AM62X:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限制:

    • 上述尺寸适用于 CS0 。 如果用户希望在不同的 CS 线路上连接不同的存储器(堆栈连接),这可能会增加总线电容,从而导致 GPMC 故障。 因此、在做出此类设计决策之前、请与硬件 TI 专家联系。
    • 在 SBL 中 NAND 器件的大小限制为2GB、然后在应用中没有限制。
    • CS 大小应最大为仅128M 字节。