This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:优化功耗

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1345711/am6412-optimize-the-power-consumption

器件型号:AM6412

您好!

由于 AM64x 不支持深度睡眠模式、是否有任何睡眠模式或频率调节方法来优化处理器中的电池消耗?

请分享更多详细信息、或介绍实现频率缩放或睡眠模式的步骤。

谢谢  

达米克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达米克

    您的电源目标/指标是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们必须尽可能降低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dharmik

    AM64不支持任何低功耗模式、操作系统空闲或 cpufreq 框架。 目前还没有增加这种支持的计划。  
    唯一的额外 建议是使 A53保持在 WFI 模式、当不使用时、使用 cpuidle 等、并确保通过使用 PSC 模块关闭所有未使用的外设、默认情况下接通电源复位、几个关闭外设已处于时钟关闭状态、 但通常而言、我们的 SDK 可为所有器件启用时钟、从而简化开发和功能评估。

    此致
    穆库尔