请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1348307/am625-am6254
器件型号:AM625我们将 TPS6521903RHB PMIC 用于处理器 AM6254ATCGGAALW、有些电源网在上电序列中多次提到。 请帮助我们了解更多相关信息。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1348307/am625-am6254
器件型号:AM625我们将 TPS6521903RHB PMIC 用于处理器 AM6254ATCGGAALW、有些电源网在上电序列中多次提到。 请帮助我们了解更多相关信息。 
您好!
感谢您的联系。 该表底部的注释说明了允许的电源整合。 例如、当 VDD_CORE 以0.85V 运行时、相同的 PMIC 电源轨用于为两个内核域(VDD_CORE 和 VDDR_CORE)供电、从而使这两个内核一起斜升。 "B"和"C"波形中的某些其他信号是双电压 IO (3.3V/1.8V)、因此它们的序列要求将取决于所使用的电压。
请告知我们您的具体问题、我们将乐意回答您的问题。
谢谢。
布伦达