This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL138:裸机程序未在 OMAPL138 ARM 内核中运行

Guru**** 1774980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1348449/processor-sdk-omapl138-bare-metal-program-not-running-in-omapl138-arm-core

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!

  我有一个基于 OMAPL128 LCDK 开发的定制电路板。 我遵循 OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01代码进行裸机编程。 凭借这项帮助、我在同一电路板中成功创建并启动了 DSP 内核代码。 现在、我尝试在不同的工程编译环境中运行 ARM 内核的代码编译(与 DSP 内核相同的代码、简单的 LED 闪烁代码)、但未运行。 我根据处理器 SDK 执行了初始化步骤。 我必须使用串行闪存器对 NAND 进行编程、从而可以运行 DSP 代码。 在读取 ROM 引导加载程序资源时、我发现我需要在 ARM 内核中创建代码、然后只能运行 DSP 代码。