This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:关于 AM62X eth0和 eth1

Guru**** 1952840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1346650/sk-am62-about-am62x-eth0-and-eth1

器件型号:SK-AM62

您好

无论是基于 SK-AM62-EVM 还是自制八块电路板卡。 如何确定哪个 CPU eth0运行、哪个 CPU eth1运行以及优先级如何。 目前、我只能查询系统网络的过程 PID 号、并使用任务集来修改它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题看起来像您在这个 e2e 线程上提出的问题、这个问题是否是同一个问题?  

    此致、

    舒耶勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    上一个问题只是为了询问如何通过 cat/proc/interrput 来区分网络接口中断。 此时、主要问题是要知道 eth0和 eth1的网络接口服务部署在哪个 CPU 上。 我只能检查系统网络正在运行的核心的 PID 和优先级。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    eth0和 eth1都由在 ksoftirq 中运行的 CPSW 驱动程序的单个实例控制。 数据包级别的接口处理无法分离、因为本质上两个端口都组合成了单个数据包流。 SMP 功能将会在内核之间移动处理。  

    您是否能够检测到组合流导致的问题?

    此致、

    舒耶勒

x 出现错误。请重试或与管理员联系。