This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:ECAP (具有影子寄存器的 APWM 模式)第2部分

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1345992/am6442-ecap-apwm-mode-with-shadow-registers-part2

器件型号:AM6442

您好!

我报告说我无法将2h 设置为 ECAP_ECCTL。 设置 CAP_APWM 模式。 请您确认一下吗?

AM6442:ECAP (具有影子寄存器的 APWM 模式)

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1296356/am6442-ecap-apwm-mode-with-shadow-registers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Koichi.Hamada

    感谢您的查询。

    我将向专家提出查询、以提供支持。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichi、我们将恢复检查您的查询。 我会在接下来的几天里回到你身边。

    谢谢!

    保拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichi:

    这通常是 TRM 中的拼写错误。

    实际上、ECAP 模块以 PWM 或电容模式工作。

    因此、现在您想在 PWM 中使用 CAP 模块。 在这种情况下、共有4个 CAP 寄存器(ECAP1至 ECAP4)。

    在这些寄存器中、ECAP1寄存器属于 PWM 周期控制寄存器、而 ECAP2寄存器用作 PWM 占空比寄存器。

    ECAP2和 ECAP3属于 ECAP1和 ECAP2寄存器的影子。

    尝试将第25位设置为1、然后查看是否能够驱动 PWM。

    接下来,如果您无法驱动 PWM 信号,请分享您的   PWM 寄存器转储。

    此致、

    S.Anil.