您好、TI 专家!
我们可以在8.4 Linux/RTOS SDK 上构建 Keywriter 应用、但无法运行、我们无法看到来自 MCU_UART 的任何日志、这很奇怪。
我们的构建过程:
通过参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/sprad04、我们执行以下修改:
1. psdkra/pdk_jacinto_08_04_00_21/packages/ti/build/makerules/common.mk
e2e.ti.com/.../0001_2D00_pdk_2D00_SBL_2D00_tiboot3.bin.patch.txt
2.下载 OTP Keywriter 附加软件包: OTP_KEYWRITER_ADD_ON_j721e_sr1_1_v2021.05b-linux-installer.run
3.编写外壳脚本以完成生成过程:
e2e.ti.com/.../build_5F00_keywriter_5F00_img.sh.txt
我们正在定制电路板上测试 OTP 电子保险丝流程、并使用 SD 卡引导模式。 使用可在 GP EVM 板上运行的 tiboot3.bin 时、定制板可以在 MCU_UART 控制台上显示 SBL 版本、因此我们认为 MCU_UART 没问题。 因此、如果可以加载并运行 OTP Keywriter、则至少应该会显示 OTP 版本、这很奇怪。 我们不知道发生了什么,因为没有日志。 我们使用的 Keywriter 应用如下所示:
e2e.ti.com/.../keywriter_5F00_img_5F00_j721e_5F00_release.tiimage.txt
谢谢。