This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:Debian rootfs tarball 以及大规模生产时写入 Linux 映像的信息

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1345786/processor-sdk-am62x-debian-rootfs-tarball-and-information-of-writing-linux-image-when-mass-production

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

您好

我是否有关于将 AM6254与 eMMC 用作主要算法的问题?

问题1:  

我想从 eMMC 引导 Linux。

我可以将 ATF、OPTEE、SPL、U-boot 写入 eMMC。  唯一剩下的就是 rootfs linux tarball。

我在 Linux 版 SDK 安装程序中找到了预编译 Yocto-Linux 映像。

是否有预编译 debian-linux tarball?

问题2:  

我的客户关心的是"当存在质量原子时、如何编写 eMMC Linux 映像和软启动"。

如果您告诉我、如果您有关于为大规模生产编写 eMMC 的任何信息、我会很高兴。

谢谢。

GR