This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:将 RTOS 以太网 MCU2_1客户端移植到 J784s4_EVM 板上的 mcu3_0

Guru**** 2537530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1344861/tda4vm-porting-rtos-ethernet-mcu2_1-client-to-mcu3_0-on-j784s4_evm-board

器件型号:TDA4VM

你好

我当前正在尝试将 ethfw 客户端从 MCU2_1移植到 SDK 9.01上的 mcu3_0。

对于此问题、我遵循了 [patch] ethfw:client:mcu_3_0从 2023年3月开始对 SDK 8.6提供支持、但由于该补丁 在9.01版中不起作用、因此似乎已过时。

当前版本是否有新的修补程序,或者您是否知道要为固件客户端执行的附加步骤?

提前感谢您。

此致、

马蒂亚斯·杜兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我当前正在尝试将 ethfw 客户端从 MCU2_1移植到 SDK 9.01上的 mcu3_0。

    我们正在处理 SDK8.6的补丁。

    请参阅 常见问题解答 [如何将以太网客户端从 MCU2_1连接到 mcu3_0]、并将所使用的更改集成到 SDK 中。

    此致、
    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。