This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:TDA4AL-Q1

Guru**** 2547180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1338518/tda4al-q1-tda4al-q1

器件型号:TDA4AL-Q1

你好。 TI 专家。

请访问: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227640/faq-tda4vm-tda4vl-tda4al-tda4vh-dra821-how-can-we-make-the-jacinto-sdk-compatible-for-device-variants-yxz

我目前正在根据参考的文档修改 TDA4AL 的 SDK。

根据文档、对于 TDA4AL、ENABLE_DSS_EDP、ENABLE_DSS_HDMI 和 ENABLE_DSS_DSI 均未定义。

此外、ENABLE_DSS_SINGLE 和 ENABLE_DSS_DUAL 也未定义。

在这种情况下、我们如何验证 Vision Apps 演示(app_tidl_od_cam、app_single_cam、...)的输出?

此致、

JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    在超集器件的 SDK 中、eDP 是默认显示输出、因此   启用了宏 ENABLE_DSS_EDP 和 ENABLE_DSS_SINGLE。 现在、由于 TDA4AL 没有 eDP、常见问题解答将其禁用。

    但我相信 DSI 和 DPI 在您的终端仍然可用、对吧? 您可以启用相同功能并测试 vision_apps 演示。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVK 上有两个 DP 端口。 是否有办法使用从 DSI 切换的桥接 IC 确认 DP 输出?

    此 EVK 与 TI 的 J721s2 EVM 相同吗、其中有2个 DP 端口、eDP 的显示端口0和 DSI 的显示端口1 (桥接到 DP)

    这是同一个吗?

    此外、我是否可以知道您正在使用哪个 SDK 版本?

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 SDK  ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm- 08_06_01_03  和 ti-processor-sdk-linux-j721s2-evm- 08_06_01_02

    我有相同的 EVK。

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    SDK 当前不支持 DSI 至 eDP 桥接器。

    它将是 SDK 9.2版本的一部分。

    同时、您可以使用以下补丁来启用

    要 在 J721S2 EVM 上启用 DSI 转 eDP 桥接器、需要进行三项更改、请查看以下有关这些更改的详细信息。

    请注意、这目前正在进行中、并且测试正在进行中。 但是、该功能是使用以下补丁启用的

    1.

    请在顶部应用随附的补丁  ${PSDK_linux}/board-support\ti-u-boot-2023.04+gitAUTOINC+71b8c840ca-g71b8c840ca  文件夹。 该补丁启用 IO 扩展器的其中一个引脚输出。 这是为 DSI 转 eDP 桥接器加电所必需的。 应用补丁后、请重新编译 uboot 并复制 uboot 组件( tiboot3.bin、uboot.img、tispl.bin )文件至 SD 卡。   

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/j721s2_5F00_uboot_5F00_mux_5F00_enable.patch

    2.

    Linux dtb 文件中还需要类似的补丁。 请在上应用随附的补丁  ${PSDK_linux}/board-support\ti-linux-kernel-6.1.46+gitAUTOINC+5892b80d6b-g5892b80d6b  文件夹、重新编译 Linux dtb 文件和生成的复制  
    board-support/ti-linux-kernel-6.1.46+gitAUTOINC+5892b80d6b-g5892b80d6b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-common-proc-board.dTB
    文件到 SD 卡中。
    此外、还需要启用 IO 扩展器的输出引脚、

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/j721s2_5F00_Linux_5F00_enable_5F00_mux.patch

    3.

    请在上应用随附的补丁  ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_01_00_06\vision_apps  文件夹。 这可以在视觉应用中启用双显示输出。  该补丁中在视觉应用中默认启用了双显示输出、所以可以使用 app_tidl 演示、然后就会开始通过 DSI 接口和 eDP 接口进行输出。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/0001_2D00_TIOVX_2D00_1482_2D00_Add_2D00_Dual_2D00_Display_2D00_to_2D00_J7Quad_2D00_in_2D00_TIOVX_2D00_node.patch

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Nikhil。

    请访问: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227640/faq-tda4vm-tda4vl-tda4al-tda4vh-dra821-how-can-we-make-the-jacinto-sdk-compatible-for-device-variants-yxz

    如前所述、在 TDA4AL 的补丁中、ENABLE_DSS_EDP、ENABLE_DSS_HDMI 和 ENABLE_DSS_DSI 均未定义。

    要在 TDA4AL (不是 j721s2)上启用 DSI 到 eDP 输出、我们应该采取哪些步骤?

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

      为此、您需要启用 ENABLE_DSS_DSI。

    此致、

    尼基尔