这有什么更新吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是否可以编译并提供固件以便在 R5F 上为 SPI5上电? 由于环境有些错误、我无法取得成功。 我已经尝试在您的文档之后在 Windows 和 Linux 主机上进行构建。
您好!
为了设置和编译 SDK、请按照以下步骤操作。
下面是 Vision Apps 用户指南:构建环境设置(TI.com)中的示例。
您能否按照这些步骤操作、在 SD 卡中安装 Vision Apps 固件、然后尝试从 MCU2_0启用 SPI?
此致、
布里耶什
您可以从以下两个链接下载它们。
此致、
布里耶什
您好!
无法下载 bootfs 和 targetfs 文件吗?
-您能转至以下链接吗?
PROCESSOR-SDK-J784S4软件开发套件(SDK)| TI.com
-点击 Linux-J784S4下的"Download Options"
- 它将打开一个新窗口,从中可以下载 targetfs 和 bootfs 。
此致、
布里耶什
e2e.ti.com/.../sdk_5F00_build_5F00_errors.log
执行您提供的步骤后、生成错误并将日志作为附件。 请检查一下。
/root/ti 中只有一个目录: arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-GNU。
e2e.ti.com/.../sdk_5F00_build_5F00_errors.log
执行您提供的步骤后、生成错误并将日志作为附件。 请检查一下。
/root/ti 中只有一个目录: arm-gnu-toolchain-11.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-GNU。
日志显示:两个软件包: https://dr-download.ti.com/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-ayxs93eZNN//ti_cgt_armllvm__linux-x64_installer.bin 和 https://dr-download.ti.com/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-707zYe3Rik//ti_cgt_c7000__linux-x64_installer.bin 下载程序失败。
您能将这两个文件转移给我吗?或者告诉我从哪里可以下载它们、我应该将它们放在哪个文件夹中?
请按照以下链接中所述的步骤操作。
此致、
布里耶什
我已经成功完成了 SD 并在目标板上进行了验证、但仍然无法访问 SPI5。