您好!
我们刚刚收到一个新的定制板、其中包含 TDA4VM88T 5 TDA4VM 的 BALFRQ1 HS-SOC FS、 无法引导电路板。 仅供参考: 前一个电路板使用了通用型散热器型号(TDA4VM88T) 5 BALFRQ1)。
我们有以下问题:
- 是否可以在不对客户密钥进行编程的情况下对 HS-SDK 变体运行 FS 软件? 我们知道、从8.6 SDK 来看、该 SDK 中支持 HS-SDK 版本、但这是否意味着该 FS 可以在不对密钥进行编程的情况下运行?
- 如果我们可以 FS 在不对密钥进行编程的情况下运行 HS-MCU、是否有预构建的二进制文件可用于查看电路板是否启动。 我已经尝试了 Linux-SDK 9.1 (j721e_sr2-hs-fs-evm 和 j721e_SR1_hs-evm 版本的 tiboot3和 sysfw 引导加载程序)中预编译的映像、但我无法看到任何 UART 输出。 预生成二进制文件的 GP 版本确实会运行上一个板。
- 如果我们在不对密钥进行编程的情况下无法引导 HS-SDK 型号、我想测试电路板的最佳方法是使用 Keywriter 写入 TI 虚拟密钥、然后为 J7-hs 系统重新编译 FS? 在这种情况下、是否也可以使用预构建映像?
此致、
飞利浦巴特