This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:SD 卡 POW 与 CD 的关系(can'进入睡眠模式)

Guru**** 2560230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1344719/am3356-sd-card-pow-and-cd-relationship-can-enter-into-sleep-mode

器件型号:AM3356

您好专家

我有一个问题、即 CPU 无法在非常高的温度下进入睡眠模式、
因为 SD 卡的 POW 和 CD 信号处理的硬件问题。

似乎、当 POW 信号在非常高的温度环境中变成高电平时、
由于 H/W 问题、它会导致 CD 信号电平高。
这种现象会干扰器件进入睡眠模式。

是否有任何文档可用于了解 POW 与 CD 之间的关系?

哪个源代码控制这些信号?

我们的硬件工程师说、POW 的开漏可以在不修复 H/W 的情况下解决这个问题。
我是否可以将 PoE 信号模式设置为开漏?
如果需要、我应该修改哪个源代码?

内核版本为4.19和5.10。

对于内核5.10、记录如下所示的这种现象:

[  569.455360] mmc0: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
[  569.461263] mmc0: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
[  569.467790] mmc0: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00003101
[  569.474308] mmc0: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
[  569.480823] mmc0: sdhci: Argument:  0x00000000 | Trn mode: 0x00000000
[  569.487340] mmc0: sdhci: Present:   0x01ff0000 | Host ctl: 0x00000000
[  569.493853] mmc0: sdhci: Power:     0x0000000e | Blk gap:  0x00000000
[  569.500367] mmc0: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x0000f007
[  569.506883] mmc0: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x000000c0
[  569.513399] mmc0: sdhci: Int enab:  0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
[  569.519913] mmc0: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
[  569.526428] mmc0: sdhci: Caps:      0x05e10080 | Caps_1:   0x00000000
[  569.532943] mmc0: sdhci: Cmd:       0x00000102 | Max curr: 0x00000000
[  569.539456] mmc0: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
[  569.545970] mmc0: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
[  569.552479] mmc0: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
[  569.556980] mmc0: sdhci: ============================================
[  570.669124] ------------[ cut here ]------------
[  570.673884] WARNING: CPU: 0 PID: 1912 at drivers/mmc/host/sdhci-omap.c:760 sdhci_set_ios+0xc0/0x580
[  570.715523] Modules linked in: 8021q cdc_ether usbnet cdc_acm g_serial wl18xx wlcore mac80211 libarc4 cfg80211 omap_aes_driver omap_sham omap_crypto crypto_engine pm33xx ti_emif_sram c_can_platform c_can can_dev wlcore_sdio musb_dsps musb_hdrc phy_am335x phy_generic wkup_m3_ipc phy_am335x_control omap_wdt wkup_m3_rproc uio_module_drv(O) uio cryptodev(O)
[  570.780354] CPU: 0 PID: 1912 Comm: kworker/0:0 Tainted: G        W  O      5.10.100+ #1
[  570.789920] Hardware name: Generic AM33XX (Flattened Device Tree)
[  570.797055] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
[  570.801953] [<c010d584>] (unwind_backtrace) from [<c010a12c>] (show_stack+0x10/0x14)
[  570.811380] [<c010a12c>] (show_stack) from [<c0a44b54>] (__warn+0xd4/0xec)
[  570.819121] [<c0a44b54>] (__warn) from [<c0a44bd0>] (warn_slowpath_fmt+0x64/0xc8)
[  570.828154] [<c0a44bd0>] (warn_slowpath_fmt) from [<c082de9c>] (sdhci_set_ios+0xc0/0x580)
[  570.837409] [<c082de9c>] (sdhci_set_ios) from [<c0838818>] (sdhci_omap_set_ios+0xd0/0x10c)
[  570.846598] [<c0838818>] (sdhci_omap_set_ios) from [<c0815708>] (mmc_power_up.part.0+0x90/0xc4)
[  570.856016] [<c0815708>] (mmc_power_up.part.0) from [<c08163bc>] (mmc_rescan+0x33c/0x53c)
[  570.864278] [<c08163bc>] (mmc_rescan) from [<c013f790>] (process_one_work+0x1c4/0x44c)
[  570.873877] [<c013f790>] (process_one_work) from [<c013fa70>] (worker_thread+0x58/0x5cc)
[  570.882815] [<c013fa70>] (worker_thread) from [<c01445e0>] (kthread+0x140/0x184)
[  570.891074] [<c01445e0>] (kthread) from [<c0100148>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
[  570.898978] Exception stack(0xc3433fb0 to 0xc3433ff8)
[  570.904081] 3fa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
[  570.913277] 3fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[  570.922644] 3fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[  570.930224] ---[ end trace ce1233480319579d ]---
[  580.975419] mmc0: Timeout waiting for hardware cmd interrupt.
[  580.981321] mmc0: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
[  580.987848] mmc0: sdhci: Sys addr:  0x00000000 | Version:  0x00003101
[  580.994366] mmc0: sdhci: Blk size:  0x00000000 | Blk cnt:  0x00000000
[  581.000881] mmc0: sdhci: Argument:  0x00000c00 | Trn mode: 0x00000000
[  581.007395] mmc0: sdhci: Present:   0x01ff0000 | Host ctl: 0x00000000
[  581.013909] mmc0: sdhci: Power:     0x0000000e | Blk gap:  0x00000000
[  581.020424] mmc0: sdhci: Wake-up:   0x00000000 | Clock:    0x00003c07
[  581.026938] mmc0: sdhci: Timeout:   0x00000000 | Int stat: 0x000000c0
[  581.033453] mmc0: sdhci: Int enab:  0x007f0003 | Sig enab: 0x007f0003
[  581.039969] mmc0: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
[  581.046483] mmc0: sdhci: Caps:      0x05e10080 | Caps_1:   0x00000000
[  581.052997] mmc0: sdhci: Cmd:       0x0000341a | Max curr: 0x00000000
[  581.059510] mmc0: sdhci: Resp[0]:   0x00000000 | Resp[1]:  0x00000000
[  581.066023] mmc0: sdhci: Resp[2]:   0x00000000 | Resp[3]:  0x00000000
[  581.072532] mmc0: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
[  581.077035] mmc0: sdhci: ============================================


器件树如下所示:

mmc1_pins: pinmux_mmc1_pins {
        pinctrl-single,pins = <
            AM33XX_IOPAD(0x990, PIN_INPUT | MUX_MODE4)  /* A13 mcasp0_aclkx.gpio3_14 CD */
            AM33XX_IOPAD(0x8fc, PIN_INPUT | MUX_MODE0)  /* mmc0_dat0.mmc0_dat0 */
            AM33XX_IOPAD(0x8f8, PIN_INPUT | MUX_MODE0)  /* mmc0_dat1.mmc0_dat1 */
            AM33XX_IOPAD(0x8f4, PIN_INPUT | MUX_MODE0)  /* mmc0_dat2.mmc0_dat2 */
            AM33XX_IOPAD(0x8f0, PIN_INPUT | MUX_MODE0)  /* mmc0_dat3.mmc0_dat3 */
            AM33XX_IOPAD(0x904, PIN_INPUT | MUX_MODE0)  /* mmc0_cmd.mmc0_cmd */
            AM33XX_IOPAD(0x900, PIN_INPUT | MUX_MODE0)  /* mmc0_clk.mmc0_clk */
            AM33XX_IOPAD(0x964, PIN_INPUT | MUX_MODE5)  /* C18 ecap0_in_pwm0_out.mmc0_sdwp WP */
            AM33XX_IOPAD(0x960, PIN_INPUT | MUX_MODE3)  /* C15 spi0_cs1.gpio0_6 POW */
        >;
};

&mmc1 {
    status = "okay";
    vmmc-supply = <&vmmc_reg>;
    bus-width = <4>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&mmc1_pins>;
    cd-gpios = <&gpio3 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    cap-poweroff-card;
 };

此致、
胜山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuyama、您好!

    我检查了几个 AM335x EVM 原理图、都不使用 POE 引脚来控制 SD 卡。 因此、没有软件使用此引脚。 您可以在不修改软件的情况下修改硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bin Liu San

    感谢您的快速响应。

    我们的硬件工程师不想修改硬件、因为产品处于批量
    投入生产。
    因此、我正在找到一个 S/W 方法。

    我发现 POW 焊盘设置 PIN_INPUT 用于禁用上拉/下拉。
    这意味着开漏、对吧?

    我找到了"cap-power-off-card"设置。
    您知道这种行为吗?
    (上面的"cap-power-off-card"是错误的。 因此它不起作用。)

    此致、
    胜山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuyama-San:

    AM335x I/O 没有真正的漏极开路、但您可以对其进行仿真。

    -在 pinmux 设置中,将引脚 C15 (spi0_CS1)设置为模式7 (GPIO 模式),而不是模式3 ;

    -将1设置为 GPIO_CLEARDATAOUT 寄存器中对应的 INTLINE 位、以将输出设置为低电平;

    -将 GPIO_OE 寄存器中相应的 OUTPUTEN 位置1可禁用 GPIO 输出。

    ,我找到了"cap-power-off-card"设置。
    您是否知道此行为?

    我不知道具体情况、我从未研究过内核源代码中有关如何使用此设置的内容。 尽管内核设备树绑定文档显示此属性指定"关闭卡电源是安全的"。