This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:使用 scp 命令通过 QNX RTOS 将文件从 Linux PC 传输到 TDA4VH

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1344781/tda4ah-q1-transfer-files-from-linux-pc-to-tda4vh-with-qnx-rtos-using-scp-command

器件型号:TDA4AH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

大家好!

我正在尝试使用 scp 命令、使用 QNX RTOS 将文件从 Linux PC 传输到 TDA4VH EVM。

我已在 TDA 中配置了静态 IP、并在 Linux 中将相同的 IP 添加到池中。 当我尝试将 scp 从 Linux 提供给 TDA 时、它会询问密码、我不确定是否有 TDA 的默认密码。 我尝试提供没有密码、但仍获得权限被拒绝。

使用的 SDK: ti-processor-sdk-qnx_j784s4_09_01_00_06和  

TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j784s4-EVM-09_01_00_06

Linux:

这是 EVM:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    QNX 的'scp'实用程序与子闪存一起记录在此处: - scp (qnx.com)

    在所有可能的情况下、QNX 端都需要一些常规的"用户"设置。   请查看上面提到的子链接或联系 QNX/BlackBerry 获取相关支持。

    此致、

    kb