This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:使用 OTA 更新 WKUP R5F 固件

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1342168/am62a3-updating-wkup-r5f-firmware-with-ota

器件型号:AM62A3

大家好!

我需要一些帮助来了解更新远程内核固件的选项、特别是 WKUP R5F、因为它包含在 tispl.bin 中、而不是通过传统 Remoteproc 加载。 在使用 OTA 进行更新的系统中、如何 更新 WKUP R5F 固件、包括在新更新的固件出现引导故障时恢复到之前已知可运行的 tispl.bin 的选项?

引导过程能否与 sdcard (或 EMMC)上的两个 tispl.bin 映像一起使用、其中 tiboot3.bin 加载新更新的 tispl.bin、如果引导失败、则能够重新引导并恢复到以前工作的 tispl.bin?

或者,是否有一种方法  可以让引导加载程序处理两个可以切换的引导分区,一个可以切换,另一个可以切换,另一个是新更新的?

请告诉我有什么建议。

谢谢!

-冈特