This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:向现有工程添加依赖项后、syscfg 中出现错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1342427/ccstudio-error-happened-in-syscfg-after-adding-a-dependency-into-the-existed-project

器件型号:CCStudio

您好!

我的 CCS 版本是  12.3.0.00005.

我们在示例工程 ..\ind_comms_sdk_am243x_09_00_00_03\examples\networking\lwip\enet_lwip_icssg 中添加了一个依赖项"MCU+ SDK for AM243"。

添加 "MCU+ SDK for AM243"后、打开 syscfg 时发生错误。

如何 在没有任何 syscfg 错误的情况下将"MCU+ SDK for AM243"添加到现有项目中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaowen:

    感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。

    我已获取您的意见并进行处理。 请等待一段时间再返回。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaowen:

    感谢您的耐心等待。

    所需的 MCU+SDK 已存在于 indus_comms SDK 中、无需将其添加为单独的依赖项。

    请尝试在不将 MCU+SDK 作为工程中的单独依赖项添加的情况下编译示例。

    希望这些信息有所帮助。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tushar、您好!

     indus_comms SDK 9.0.0.3中包含哪个版本的 MCU+SDK?  MCU+SDK 9.1.0.41?

    Br、

    乔文

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaowen:

    indus_comms SDK v9.0包括 MCU+SDK v9.0。 请检查 product.json 以了解更多详细信息。

    product.json 文件位于 ${Induss_comms dir}/mcu_plus_sdk/.metadata/product.json

    此致、

    图沙尔